This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:DRV8251:请求 IMDS 提交和处理节点确认–DRV8251DDAR

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637704/drv8251-drv8251-request-for-imds-submission-and-process-node-confirmation-drv8251ddar

器件型号: DRV8251
Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

您好:

感谢您提供反馈并对工艺节点 (~130nm) 进行澄清。 已注意。

IMDS 编号是指我们公司在国际材料数据系统 (IMDS) 中的账户识别信息、在汽车行业用于材料合规性报告(REACH / ELV 要求)。

您能否确认此零件是否存在 IMDS 条目?

如果没有、您能否告知本参考是否有符合 AEC-Q 标准的等效元件?