This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:VGLS 异常

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637750/drv8350-abnormal-vgls

器件型号: DRV8350

您好的团队、

我的客户在 40V 伺服系统中使用 DRV8350。

他们发现、每次将使能信号设置为高电平时、VGLS 将仅上升到 7V、GLx 和 SLx 之间的高电压将仅为 3V。

复位后、VGLS 信号将正常工作。

您对此有何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、

    “复位后“是什么意思?  下电上电还是仅切换“启用“会导致良好的运行?   

    有多少单元显示此行为?   

    请分享原理图。

    此致、

    Ryan