This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:不将输入与内部时钟同步的电机驱动器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV7167, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638396/drv8962-motor-drivers-that-do-not-synchronize-input-to-internal-clock

器件型号: DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV7167DRV8412

我们一直在查看 DRV8962、但遇到了 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492280/drv8962-deterministic-jitter-pattern-on-output-of-driver/5808690

“也就是说、在我们的许多 BDC 电机驱动器(包括 DRV8962)中、INx 边沿通过数字同步器与器件的内部 (DRV8962 中的 10MHz) 数字时钟进行同步(采样)、从而通过输出控制逻辑进行进一步处理。 “

如果输入量化为 100ns、这是否会使 HRPWM 输入完全无用?

有哪些驱动器可用于不同步但直接使用输入信号驱动 H 桥?

新款 DRV7167 怎么样?

此致、

Alexander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    感谢您通过此论坛联系我们。

    从参考的 E2E 文章 中可以看出、“这意味着、在我们的许多 BDC 电机驱动器(包括 DRV8962)中、INx 边沿通过数字同步器与器件的内部 (DRV8962 中的 10MHz) 数字时钟进行同步(采样)、从而通过输出控制逻辑进行进一步处理。 “

    在上述声明中、“抽样“一词可能具有误导性。 INx 不是由内部时钟连续量化的、而是使用 数字边 沿同步器将 INx 边沿与内部时钟边沿对齐。 为了实现抗尖峰脉冲、可以对边沿进行几次采样。 对上升沿进行采样和检测后、 在发生下降沿之前、不再对 INx 进行采样。 对下降沿进行采样和检测后、不再对 INx 进行采样。  

    它不会影响最小 可用占空比与输出端接近 100%的最大可控占空比之间的 PWM 占空比分辨率。 边沿同步器和上升时间可能会影响 相对于 其可以输出的周期的最小 PWM 占空比、并且下降时间可能会影响相对于其周期(接近可以输出的 100%)的最高 PWM 占空比。  

    在我们的有刷电机驱动器产品系列中、我们的所有产品都具有与内部时钟配合使用的输入抗尖峰脉冲。 与我们产品系列中的其他 BDC(有刷直流)电机驱动器相比、DRV8412 驱动器可能具有最快的 tRISE 和 tFALL 以及更短的死区时间。

    DRV7167 由不同的团队提供支持。 您可能需要创建一个单独的 E2E 帖子、其中将 DRV7167 作为器件型号、因此会自动告知其专家。 谢谢你。

    此致、Murugavel