This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:哪款是 DRV8353RS-EVM 的正确软件工具、如何安装?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8353RS-EVM, LAUNCHXL-F280025C, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638340/drv8353rs-evm-which-is-the-correct-software-tool-for-the-drv8353rs-evm-and-how-to-install-them

器件型号: DRV8353RS-EVM
Thread 中讨论的其他器件: MOTORWARE、、 LAUNCHXL-F280025CDRV8353

我们安装了 CCS、motorware 和 Blackhawk 控制软件、并尝试连接并运行我们的电机控制器、但它无法正常工作。 我们使用了主页上的“软件快速入门指南“。 您能为我们提供更详细的指南吗?  我们使用 DRV8353RS-EVM 和 ISO-F28027F 组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samuel、

    是否遵循了 EVM 网页上提供的指南?

    https://www.ti.com/lit/ug/slvubh8b/slvubh8b.pdf?ts = 1776794241223&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV8353RS-EVM

    是否使用 LAUNCHXL-F280025C?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    是的、我们遵循了 EVM 网页上的指南。 我们在两台不同的笔记本电脑上安装了两次软件、但  两次都遇到了相同的错误。

    清理工程并点击“Build Project“后、编译器会报告以下错误:

    “C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/hal/boards/drv8353/f28x/f2802x /usern/hal_obj.h“ src、第 68 行:致命错误#1965:无法打开源文件“user.h"</s>“
    “C:/ti/motorware/motorware_1_01_00_18/sw/modules/user /usern/32b/user.c“ src、第 42 行:致命错误#1965:无法打开源文件“user.h"</s>“

    我们并未使用 LAUNCHXL-F280025C、而是仅使用具有 ISO-F28027F 的 DRV8353RS-EVM。

    此致、
    Samuel