This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:关于 BLDC 电机控制器

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329HS, MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637629/mcf8329evm-regarding-bldc-motor-controllers

器件型号: MCF8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCF8329A、MCF8329HS、 MOTORSTUDIO

目前、我自己拥有 BLDC 电机、但没有控制器来运行它、
所以我无法测试它的运行情况。
因此、我想详细了解 MCF8329EVM。
-如何使用 MCF8329EVM(提供专用软件,基本设置,评估程序等)
-报价(价格)
-交货日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否确认 EVM 是 MCF8329HS 还是 MCF8329A?

    我建议遵循 EVM 用户指南: MCF8329 评估模块用户指南

    安装 GUI 电机 STUIO: 适用于评估模块 (EVM) 的 MOTORSTUDIO GUI |德州仪器 TI.com

    使用 MOTORSTUDIO GUI 中提供的 SmartTune 功能: 引入 SmartTune:自动调整电机参数|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速答复。

    关于 MCF8329EVM、
    请允许我确认以下几点:

    关于 GUI MOTOR Studio:是否可以在 PC 上不安装 GUI MOTOR Studio 的情况下运行该器件?

    (参数调整是必需的。)
    如果必须安装、请告知我。


    关于安装的器件:在连接的评估板上安装了哪个产品:MCF8329HS 或 MCF8329A?

    此外、了解它可以驱动 BLDC 电机是正确的吗?
     

    关于报价和交货日期:根据我们公司的内部规定,
    没有报价、我们无法继续购买。 如果您能提交报价、我们将不胜感激。

    另外、请告知我当前的预计发货日期。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MOTORSTUDIO GUI 提供高级控制功能、自动调优、可视图表和图形来分析性能。
    使用 MOTORSTUDIO 完成调优、然后使用 JSON 文件对器件进行编程。
    是的、该器件适用于 BLDC 电机。
    请联系当地分销商或技术支持获取报价。 请告诉我您的公司详细信息和位置、我将尝试联系当地支持团队。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请联系当地支持团队。

    公司名称:马瑟森八菱汽车系统有限公司

    地址:日本樱花市东吉 329-1334 尾草市东吉研发中心 1959-5 号

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi、

    Macnica 是 TI 在日本的分销商、可以提供 EVM 报价协助。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     Macnica 之前告诉我、他们不支持该产品。

    因此、还有其他机构吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您还可以直接从 TI store 或分销商(如 Mouser 和 DigiKey)购买。

    TI 授权经销商: 订购常见问题解答|德州仪器 TI.com

    谢谢、

    Dhinesh