This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328AEVM:用于检查 FOC 控制兼容性

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, DRV8328AEVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637783/drv8328aevm-to-check-the-foc-control-compactability

器件型号: DRV8328AEVM
Thread 中讨论的其他器件: MCF8329EVM、MSP430FR2355、 LAUNCHXL-F280049C

我需要知道这款驱动器是否可用于在 FOC 模式下控制电机、在数据表中、它提到为带传感器梯形方法- DRV8328AEVM 。 (LAUNCHXL - F280049C LaunchPad)

我也需要知道 MCF8329EVM
规模 MSP430FR2355  和 MSP430FR2355 是指南中提到的 LaunchPad、因此我是否需要购买所有这些电路板来设置它、如果我购买了两个驱动器 (DRV8328AEVM、MCF8329EVM)、是否需要为这些驱动器购买不同的 LaunchPad。


我还能否获取上述两个驱动程序及其相关 MCU 和 LaunchPad 电路板的成本计算和完整规格?


我的 BLDC 电机在 48V 和 8A 电压下工作、因此我需要通过 FOC 控制电机、我还可以选择添加霍尔传感器、所以您可以推荐合适的控制器、其成本和规格非常适合我的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milton、

    DRV8328EVM 使用 LAUNCHXL-F280049C、而对于 MCF8329EVM、我的理解是 MSP430FR2355 已在 EVM 上、因此 无需额外的电路板。

    两个 EVM 都可以使用 FOC 进行控制。 对于  唯一的控制方法 MCF8329EVM、MCF 中的 F 表示 FOC。 对于 DRV8328EVM、我们开发的唯一固件是用于有传感器 TRAP、但您仍然可以使用 FOC、它只需是您开发的固件。

    TI.com 上提供了这些板的价格

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。