This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605:DRV2605 查看原理图

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638833/drv2605-drv2605-review-schematic-diagram

部件号: DRV2605

您好:

客户使用 DRV2605 驱动电机、并且随附了电机手册。 设计原理图如下所示。 请帮助查看原理图。 另请检查是否适合控制此电机。 谢谢。

LNLON-30010=L0832L-023330017-3002 (30502000082) 235HZ (1)-haptics.pdf 

image_1776777687350.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    我觉得 SCH 很好。

    请检查应在图中源端的 I2C 上拉电阻。

    BR、

    Wenbin