This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:ULC1001-DRV2911EVM 索取现场演示

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV2911EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637982/ulc1001-drv2911evm-ulc1001-drv2911evm-request-for-live-demo

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM

您好团队:

2 个月前、我尝试索取 ULC1001-DRV2911EVM 的现场演示。

我需要为其中一种清洁应用购买它。

在去买如何它的工作,我需要理解。

我知道你有分享我的视频,但我请求现场演示与虚拟呼叫.

期待收到您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pravin、  

    是的、我们可以支持致电。 通过电子邮件与您联系。