This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C203:混合外板电机控制器(船用应用)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634871/tms320c203-hybrid-outboard-motor-controller-marine-application

部件号: TMS320C203
主题中讨论的其他器件: DRV8300、DRV8353

很高兴地看到、您是否可以为我们正在针对外部应用开发的混合电机控制器提供一些技术/设计支持。 我们还处于早期阶段、正在寻找通用的指导来定义系统。

作为起点、系统将基于 80V 电池、初始电流目标为~50A

我们特别感谢您对以下方面的意见:

  • 功率级/逆变器选择
  • 混合操作的控制方法
  • 器件建议(SiC、GaN 等)
  • 热和海洋环境考虑

如果您有任何相关的参考设计或应用手册、这些内容也会非常有用。

请告诉我您是否愿意通过快速电话进行讨论。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    感谢您的联系。 很抱歉耽误你的时间!

    80V 电池对我们来说有点难推荐器件。 我们有一些最大绝对电压为 100V 的器件、但在电机系统中、由于电机系统中常见的电压尖峰、我们通常希望在电池电压的~2 倍下达到该规格。

    您可以查看 DRV8353 或在这种情况下的 DRV8300、看看规格对于您的系统设计来说是否合理。

    在我们的路线图中、我们还计划了一些面向 80V 电池电压的 GaN 器件、但这些器件目前尚不可用。

    谢谢、

    Joseph