This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:将 VREF 用作 SBC 的 DRV8263

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639534/drv8263-q1-drv8263-with-vref-as-sbc

器件型号: DRV8263-Q1

您好团队:

 

我们在我们的应用中使用 TCAN28473、其中的基准电压 (VCC1 = 3.3V) 也用于为我们的 MCU(MSPM0G 系列)和 DRV8263(SPI 型号)供电。 但是、当尝试与 DRV8263 进行 SPI 通信时、通信会失败。

为了验证 3.3V 电源、我们改为使用外部 LDO 为系统供电。 在此配置下、MCU 能够控制 DRV8263 、而不会出现任何问题。

如何在我们的应用中正确使用 SBC? 选择 SBC 主要是为了利用其 LDO 为其他元件提供基准电压。 在测试期间、我们没有观察到 3.3V 时有任何明显的压降。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jishnu:

    我认为、TCAN28473 能够为这两款器件供电、而不仅仅是 MCU 或 DRV8263-Q1、这可能是个问题。 涵盖  TCAN28473 的团队是否已审查了此原理图? TCAN 器件用于为 DRV8263 + MCU 供电时、是否没有报告故障?

    如果在 TCAN 器件为 VDD 引脚提供 3.3V 电压时 DRV8263 的 VM 电压可以为 0V、则在 nSLEEP 设置为高电平时、nFAULT 引脚是否会变为低电平(VM UVLO 报告)?

    此致、

    Joshua