This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2911-Q1:有关驱动器 IC (DRV2911-Q1) 电流消耗的查询

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637535/drv2911-q1-inquiry-regarding-driver-ic-drv2911-q1-current-consumption

器件型号: DRV2911-Q1

在驱动我们自己的压电式元件时、总电流消耗高达 主题 。 可能是 LC 滤波器值 根本原因是什么? 我附上了压电规格和原理图、因此请告诉我您的 thoughts.CIRCUIT.pdf

尺寸小

  • 外径:54.6mm x 内径:52.6mm x 高:6mm
    image.png 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的直流输入电压是 12V、直流电流是 2A 吗? 根据您提供的给定压电尺寸、这听起来很合理: 外径:54.6mm x 内径:52.6mm x 高:6mm。  

    为圆柱形压电式、功耗范围为~2030W。