This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2667:关于 DRV2667 的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2667, DRV2700, DRV2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637660/drv2667-question-about-drv2667

部件号: DRV2667
主题中讨论的其他器件: DRV2700DRV2665

尊敬的 TI 专家:

客户对 DRV2667 有疑问。

1.在说明中、最大输出电压为 200V。

->它可以使输出电压从 0V 变为 180V 吗? (不应变为负电压。)

2. DRV2667、DRV2665 和 DRV2700 之间有何区别?

(我刚才发现 DRV2667 和 DRV2665 引脚对引脚兼容、DRV2700 不支持 I2C。)

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    如有任何关于上述问题的更新、请告知我。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 没有 峰峰值电压为 200V。 最大升压电压为 105V。   对于单端配置、较高的外部升压电压可实现 0V-200V 的输出。

    2) 虽然这三种器件共用相同的升压/放大器架构、但它们主要在数字控制功能和存储器方面有所不同。

    • DRV2667:  功能最丰富的产品、包括  I2C 控制 、波形合成器和 2KB 的内部波形存储器、用于存储/调用触觉波形。
    • DRV2665:  与 DRV2667 引脚对引脚兼容、但是   获取 DRV2667 中的内部波形存储器或合成器。 它通过模拟输入或 I2C 命令进行控制以实现实时流式传输、但无法在片上存储自定义波形。
    • DRV2700:  不支持 I2C ;它仅为模拟输入。 它是一款全差分驱动器、但依赖外部输入信号生成波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的海龙:

    感谢您的支持。

    1.DRV2667 可提供高达 105V 的最大电压。 由于峰峰值电压为 200V、因此它可使输出电压介于–95V 至 105V 之间。 ->我对吗?

    2.对于单端配置,您有什么想法使外部升压电压高达 200V?

    2-1. 在这种情况下、输出电压是否会为 0V 至 200V?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定。  虽然 DRV2667 可以实现 200Vpp (峰峰值)输出、但它通过 差分输出 (OUT+和 OUT-) 而不是负电压摆幅来实现。当 OUT+为 100V、OUT-为 0V 时、差值为 +100V。 当它们翻转时、差值为 –100V。 这样可以  在执行器上提供 200 Vpp 的电压、而无需器件产生相对于接地的真正负电压。

    如果您确实需要 200V 单端摆幅、通常需要不同的架构、例如:

    • 高电压 运算放大器:一种支持 200V+电源轨的专用高压运算放大器。
    • 分立式驱动器: 一种使用高压 MOSFET 和专用 200V 升压控制器的定制电路。
    • 基于变压器的驱动器: 使用低电压驱动器和升压变压器来达到更高的单端峰值。