This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:寻找可运行 BLAC 电机的电机驱动器

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8334, DRV8363, DRV8363-Q1, DRV8334-Q1, DRV8300-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1635183/drv3245q-q1-looking-for-a-motor-driver-which-can-operate-blac-motor

器件型号: DRV3245Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8363-Q1DRV8334-Q1、DRV8334 DRV8300-Q1、DRV8363

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在为他们的新项目寻找电机驱动器(或栅极驱动器)。

TI 是否有可在以下情况下运行 BLAC 电机的电机驱动器(或栅极驱动器)?

1) 电源:12V, 130W

2) 电源:48V, 210W

++ AEC-Q100 是必需的。

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问!

    您提到 AEC-Q100 是必需的。 是否还有任何 ASIL 要求(例如 ASIL B)? 还是只有 Q100 呢? 每种电源条件下的 RMS 电流和峰值电流是多少? 这将帮助我们缩小适合客户应用的器件选择范围。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持。

    至少需要 ASIL QM。 (首选 ASIL B。)

    客户未获得 RMS 电流和峰值电流。 请在以下条件下检查零件。

    1) 电源:12V、130W(RMS 10A,峰值电流无关紧要)

    2) 电源:48V、210W(RMS 4A,峰值电流无关紧要)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您提供的信息! 对于外部 FET 解决方案、我会将 DRV8334-Q1 推荐用于 12V 应用、将 DRV8363-Q1 推荐用于 48V 应用。 DRV8334-Q1 和 DRV8363-Q1 之间还有很多引脚兼容性、可在 12V 解决方案和 48V 解决方案之间更轻松地修改 PCB。

    下面是指向应用简报的链接、概述了 DRV8334 与压摆率控制相关的一些特性。  https://www.ti.com/lit/ab/sbaa730/sbaa730.pdf?ts = 1776294654123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDRV8334

    我还将再将此问题分配给团队成员、看看我们的集成式 FET 产品系列是否提供任何选项。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持。

    我还有 3 个问题。

    1.在 TI 网站上、我可以看到 DRV8334-Q1 比 DRV8363-Q1 更昂贵。 然后、我想我的客户可以使用 DRV8363-Q1 制作 12V 和 48V 应用原理图。 我应该将 DRV8334-Q1 用于 12V 应用是否有任何利润?

    2.您能检查 BLAC 电机应用的参考原理图吗? 我认为所有原理图仅适用于 BLDC 电机。

    是否可以将 DRV8300-Q1 用于 BLAC 电机应用? 这是同一类别中最便宜的一个。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1.我将请一位同事详细介绍 DRV8334 与 DRV8363-Q1 之间的差异。

    2.我的理解是, BLDC 和 BLAC 电机应用的主要区别在于控制算法,这与带 FOC 控制的 BLDC 应用非常相似。 只要是 3x PWM 模式或 6x PWM 模式(从 MCU 到 DRV 有 6 个 PWM)、这应该足以从 MCU 到 DRV 提供必要的命令。  

    3.是的、DRV8300-Q1 可用于 BLAC 电机应用、但不支持可调栅极驱动电流、也没有集成电流检测功能。 此外、该器件没有集成涓流电荷泵、因此长时间无法支持 100%占空比。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持。

    请查找 DRV8334-Q1 和 DRV8363-Q1 之间的差异。

    还有一个问题。

    您曾提到过 FOC 控制。 DRV8363-Q1 是否支持 FOC 控制? 我之所以提出这个问题、是因为我在 DRV8363-Q1 数据表中找不到有关 FOC 控制的任何详细信息、但一些 E2E 主题我可以发现 DRV8363-Q1 可以通过单分流器或双分流器实现 FOC 控制。 (但未提及 3 分流器。)

    请检查这些问题。 谢谢。

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    是的、DRV8363-Q1 可以支持 FOC 控制、包括 3 个分流器。 DRV8363-Q1 集成了 3 个电流检测放大器并支持 6xPWM 模式、允许根据微控制器命令独立地对每个相位进行 PWM 处理。 因此、微控制器能够为驱动器提供必要的 PWM 以生成 FOC 换向。  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    感谢您的支持。

    正如您提到的、我将向我的客户指导 DRV8363-Q1 的 FOC 控制。

    在我的另一个申请中、您能说明在 12V 系统中使用 DRV8334-Q1 的原因、尽管它比 DRV8363-Q1 更昂贵?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    DRV8334 在 PVDD 和 VDRAIN >= 4.85 时具有完整的功能(包括涓流电荷泵) 、并具有 45 级可配置峰值栅极驱动电流、因此只需使用智能栅极驱动器即可更轻松地调整栅极驱动电流。 该器件还 为 CSA 和相位比较器提供 9 级可调增益。

    DRV8363 需要 GVDD >=8V 和 VDRAIN >=13V 才能实现完整功能、这对于 12V 系统来说可能不是一个很好的解决方案。 DRV8363 还只有 15 级的可配置峰值栅极驱动电流、这意味着它提供的仅使用智能栅极驱动来调整栅极驱动电流的选项较少。 该器件的 CSA 具有 4 级可调增益

    此致、

    Yara