This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213:DRV8213 未进入睡眠模式。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637237/drv8213-drv8213-is-not-entering-sleep-mode

部件号: DRV8213

我使用 DRV8213 电机驱动器。 根据数据表、该驱动器消耗的电流应小于 60nA。 该电路包括一个处理器和一个稳压器。 但是、我的电路会消耗大约 47µA 的电流。

为了了解问题、我做了一些测试。

移除处理器后、电流下降到大约 40µA。 因此、我认为电机驱动器消耗的电流约为 35 –40µA。

为 VM 引脚提供 7.5V 电压。 断开连接该电源时、电流没有变化。

IMODE 引脚设置为高电平。 断开该引脚与 PCB 的连接时、电流大约下降了 16µA。 这是什么原因?

我还将 SMODE 引脚设置为高电平。 断开此引脚连接时、我观察到大约 18µA 下降。 为什么这些引脚对电流消耗有如此重大的影响?

在所有这些条件下、达到数据表中指定的 60nA 级别需要满足哪些要求?

您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    测试期间的 VCC 电压是多少? 流经 tri 电平输入引脚(例如 IMODE、SMODE)的电流与 VCC 成比例、因此当断开 SMODE 时、电流可能会减小。

    GAINSEL 和 VREF 如何连接? 如果它们也连接到 VCC(如 IMODE 和 SMODE)、它们将以相同的方式产生额外的电流。

    tri 电平输入引脚 (IMODE、SMODE 和 GAINSEL) 使用从 VCC 偏置的内部电阻分压器来检测三种逻辑状态(低电平,Hi-Z,高电平)。 数据表指定了典型值为 83kΩ 的内部下拉电阻 (RTPD) 和典型值为 10.5µA 的上拉电流 (ITPU)。  

    尝试将 这些引脚拉低、看看睡眠电流规格是否有所改善。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此电路中、VCC 引脚连接到 3.3V 电源电压。 GAINSEL 引脚接地 (GND)。 VREF 引脚还连接到 3.3V 基准电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果可能、请尝试在睡眠模式下将 VREF 设置为 0V、并重新测量电流消耗。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:
    感谢您的答复。 我将尝试将 Vref 设置为 0V。 但是、我还有一个问题想您回答。 数据表显示了一个电路、如照片中的电路“图 8-15。 三电平输入“(第 25 页);
    IMODE 和 SMODE 引脚的内部结构是否类似这样? 如果是、集成电路在睡眠模式下是否以任何方式切断 Vvcc?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、IMODE 和 SMODE 引脚结构为三电平输入、如图 8-15 所示。 VVCC 应保持施加到器件上的 VCC。 当处于睡眠模式时、不应削减它。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如何将器件置于睡眠模式呢? 要将引脚设置为何种配置? 您能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    当 IN1 = IN2 = 0V 时、 或者在 tSLEEP 持续时间 (~1ms) 内、器件将自动进入睡眠模式。 数据表中所示的 60nA 也是在 VM = 5V 的条件下测得。 若要达到这一睡眠电流水平、只应在 IN1 和 IN2 为 0V 时施加 VM = 5V。  

    此致、

    David