This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353S:SEL_LVL 测试

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1634773/drv8353-drv8353s-sel_lvl-test

器件型号: DRV8353

尊敬的 TI 团队:

我目前正在调试我们电机驱动器设计中的 SEN_LVL 故障问题、希望为您的澄清提供支持。

在运行期间、间歇性地触发 SEN_LVL 故障、通过 SPI 状态回读观察到这一点。 然而、在使用示波器探测 SPx 和 SNx 之间的差分电压时、测得的波形不会超过配置的 0.5V 阈值

器件配置如下:

OCP_DEG = 10b(过流抗尖峰脉冲时间= 4µs)
SEN_LVL = 01b(检测 OCP 阈值= 0.5V)

为了进一步验证该行为、我直接在 SPx 和 SNx 之间施加了 0.8V 的外部直流电压。 在这种情况下、不会触发 SEN_LVL 故障。

根据这些意见、我谨请你给予指导

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您能帮客户快速解决这个问题! 谢谢。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉耽误你的时间。 我在度假时离开办公室,刚刚回来。

    关于间歇触发、如果 SEN_LVL 增大、是否停止发生故障? 探针的电感可能不会显示器件引脚上存在的完整电压

    客户能否确认确切的探测位置? 请尝试靠近针脚、也可以使用小的接地针。

    该器件已经过全面验证、可提供有效的 OCP 保护。 客户器件是否可能损坏?

    谢谢、

    Joseph