This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5825P:适用于 48V ~ 100Vpp 压电式薄膜扬声器的解决方案

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV5825P, DRV8662, PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638368/drv5825p-solution-for-48v-100vpp-piezo-film-speaker

部件号: DRV5825P
主题中讨论的其他器件: DRV8662、DRV2700、 PCM1681

您好专家

我们目前正在评估  DRV5825P  压电薄膜扬声器应用的典型要求。 但是、其最大输出被限制为  48Vpp 。 您能推荐一个可以支持的替代 IC 吗  100V 压电薄膜扬声器 ?  

或者、也可以使用 DRV5825P  与结合使用  DRV8662  或  DRV2700  成本目标  100Vpp 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 100Vpp 压电薄膜扬声器应用、 DRV2700 是 DRV5825P 的推荐替代产品、因为它专为高压(高达 200Vpp 的差分)压电负载而设计。 虽然 DRV8662 还能够提供高电压、但 DRV2700 通常更适合用于需要高达 200Vpp 的更高电容或工业应用。

     不建议 将 DRV5825P 与 DRV8662 或 DRV2700 结合使用以实现 100Vpp。
    • 功能不匹配: DRV5825P 是一款具有 48Vpp 最大输出的 D 类音频放大器。 DRV2700 和 DRV8662 是一款完整的单片解决方案、其中包括专用于压电负载的高压升压转换器和放大器级。
    • 架构: DRV2700/8662 接收低压输入信号(PWM 或模拟)并在内部将其升压至高电压。 使用另一个放大器 (DRV5825P) 驱动高压驱动器既复杂又低效。
    • 替代方法: 不使用 DRV5825P、而是使用 DSP 或微控制器直接生成 DRV2700 输入端的低压输入信号(PWM 或模拟)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海龙

    是否可以将 PCM1681 DAC 与 DRV2700 搭配使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用  PCM1681  驱动  DRV2700 、但它们必须通过特定接口进行连接。 PCM1681 是一款 8 通道音频数模转换器 (DAC)、 DRV2700  是一款可接受模拟输入的高压压电式驱动器。  
    要成功连接这两个组件、您应遵循以下技术要求:
    • 模拟信号链: PCM1681 提供典型值为 3.75Vpp 的满量程模拟输出。 您可以将这个模拟信号直接馈入  
      DRV2700 模拟输入引脚 (IN+和 IN-)。
    • 输入范围:DRV2700 的差分输入针对 1.8V 峰值 (3.6Vpp) 信号进行了优化。 由于 PCM1681 输出 3.75Vpp、因此可能需要简单的分压器或低通滤波器来略微衰减信号、以防止削波并消除高频 DAC 重建噪声。
    • 耦合:DRV2700  在其输入端支持交流和直流耦合。 通常建议在将音频 DAC 连接到放大器时使用交流耦合(具有串联电容器)、以消除 DAC 输出的任何直流失调电压。