This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300-Q1:其中一个桥臂是否可用于升压控制器、另外两个桥臂是否可用于全桥逆变器电路?

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8300-Q1, DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639643/drv8300-q1-could-one-of-leg-be-used-for-boost-controller-and-rest-of-two-legs-be-used-for-full-bridge-inverter-circuit

器件型号: DRV8100-Q1
主题: DRV8300 中讨论的其他器件

您好的团队、  

其中一个桥臂是否可用于升压控制器、而其余两个桥臂是否可用于全桥逆变器电路? 其升压输出电压连接到全桥逆变器总线电压。 外部控制器中提供升压控制逻辑或输入 PWM 和逆变器 PWM 信号。 DRV8300-Q1 是否正常?  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、这应该可以使用 DRV8300 来实现。

    但请注意、DRV8300 具有击穿保护、可防止高侧和低侧同时导通。

    谢谢、

    Joseph