This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:DRV8353 在低温–38℃ 下具有异常驱动输出

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639327/drv8353r-drv8353-abnormal-driving-output-at-low-temperature--38

器件型号: DRV8353R

尊敬的团队:

存在 AAT、客户制作了一个使用 DRV8353RSRGZT 的驱动器、在低温–38℃ 下驱动器的输出异常。 哪些外设组件可能与此相关?

在负 38℃ 处的通信正常。 所以可以排除主要控制原因。

怀疑引导程序有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    周围的元件可能无法正常工作。 您可能会 遇到 VCP、BST、CPH-CPL、VGLS 电容器问题。

    但也请注意、该驱动器并不意味着在–40°C 以下运行。 38C 测试条件接近限值。

    谢谢、

    Joseph