This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7167:DRV7167 能否在不将输入同步到内部时钟的情况下驱动 H 桥?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV7167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639159/drv7167-can-drv7167-drive-h-bridge-without-synchronizing-inputs-to-internal-clock

部件号: DRV7167
主题中讨论的其他器件: DRV8962、

我们对 H 桥的精确时序感兴趣、并了解到(例如 DRV8962)似乎会使用内部时钟来同步 PWM 输入。

当我们使用 HRPWM 生成 PWM 时、我们希望在没有此类同步的情况下驱动 H 桥。 因此我们的问题是:DRV7167 如何实现这一点?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    DRV7167 没有内部 PWM 同步功能。 它将只响应 MCU 提供的输入、并在识别到输入上的逻辑高电平后开始相应地切换。

    谢谢、

    Joseph