This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:上电后芯片的行为

Guru**** 2973570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639999/mcf8329a-the-behavior-of-the-chip-after-power-on

器件型号: MCF8329A

您好、TI 人

我们最近发现了一种奇怪的现象、即客户在医用氢气发生器上使用 MCF8329、当整个系统未正确关闭然后再次打开时、MCF8329 会产生故障。 相应的错误代码为 MPET_BEMF_FAULT、DCBus_under_voltage、LOCK_LIMIT。 但是、MCF8329 不会产生故障、并通过平稳的下电上电正常运行。 我们想研究 MCF8329 是否具有某些会导致错误的存储器特性。 我们在每次上电后检查了 VM 电源、上电故障清除逻辑、EEPROM 写入和验证逻辑、这些都可以。 未找到使芯片记住错误关断事件的步骤。 您能为我提供一些建议吗? 我不对系统中的其他芯片进行故障排除、但请先帮助对 MCF8329 进行故障排除、谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    可能需要更多数据才能找出导致该问题的根本原因。 不过、请记住、必须安全地管理 EEPROM 读取/写入操作、尤其是当系统预计要经历断电和上电循环时。
    希望您参考应用手册来获取有关以下方面的指导: MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序
    由于器件进入 MPET、因此对于参数或速度系数、RAM 寄存器可能会复位为零。
    您是否可以尝试在该点读取 JSON 并比较这些值?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.