This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706-Q1:栅极输出

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639501/drv8706-q1-drv8706-q1-gate-output

器件型号: DRV8706-Q1

您好:

我正在使用稳定的周期性 PWM 输入来测试 DRV8706。 输入 PWM 稳定、但我发现栅极输出时序在每个周期中并不完全相同。 我观察到栅极输出在一个周期到下一个周期之间不完全对齐。、并且失调电压量随周期而变化。通过改变频率或占空比、这种现象仍然存在。 I measured 的最大偏差约为 250ns。

我想问 DRV8706 的这种行为是否正常。

e2e.ti.com/.../pwm-input.mp4e2e.ti.com/.../gate-output.mp4

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您发送编修。 是、这是 DRV8706-Q1 的正常行为。 DRV8706-Q1 具有展频时钟、可降低 EMI、可观察到抖动。 此功能在大多数电机驱动器中很常见。 这无论如何都不会影响电机性能、也不会产生噪音、因为只有几百 ns、不在可闻频率范围内。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您进行重放。我正在尝试关闭展频时钟以进行验证、 抖动仍然存在。我想问这种行为是否正常。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的跟进。

    抖动出现的原因有两个。 1) SSC 功能和 2) IN1/EN 和 IN2/PH 边沿 通过数字同步器与器件的内部 14.25MHz 数字时钟边沿同步、以进一步处理 输出控制逻辑。

    即使禁用了#1、 对于#2、 由于输入 PWM 和内部数字时钟的异步性质、输出 PWM 边沿也可能会出现抖动。 这是有刷电机驱动器的正常行为。 谢谢你。

    此致、Murugavel