This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8421:从最小值/最大值开始、所有温度范围内的 ViL/VIH 误差

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638722/drv8421-vil-vih-error-across-all-temperature-range-from-min-max-value

器件型号: DRV8421

您好团队:

您能告诉我在所有温度范围内(最小值/最大值)的 VIL / VIH 误差方面的建议吗?

数据表规格在 25°C 下定义。

TA = 25°C、在建议运行条件下测得(除非另有说明)

image.png

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    客户是否发现器件在最低和最高温度测试期间出现超出这些参数的故障、或者此只是一般性查询?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    这是一个一般性的查询。 在设备注册时需要提供此信息。 此外,我们的答案不需要保证.

    此致、

    Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shotaro-San:

    我懂了。 这些阈值的误差包含在器件的整个温度范围内。 逻辑电平将在整个温度范围内支持这些指定的最小最大值参数。

    此致、

    David