Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8908-Q1
将 PCB 设计为使用 DRV8908-Q1 来驱动继电器输出和其他输出我们如何使用智能栅极设置在睡眠前锁存输出高电平、低电平或悬空、从而在输出处于高电平或低电平状态时允许至少睡眠电流。 非电流驱动主要是为了“显示“另一个输出状态的控制器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
器件型号: DRV8908-Q1
将 PCB 设计为使用 DRV8908-Q1 来驱动继电器输出和其他输出我们如何使用智能栅极设置在睡眠前锁存输出高电平、低电平或悬空、从而在输出处于高电平或低电平状态时允许至少睡眠电流。 非电流驱动主要是为了“显示“另一个输出状态的控制器?
尊敬的 Kevin:
对延迟响应表示歉意。 当 DRV8908-Q1 进入睡眠模式时、数字内核和栅极驱动器也会被禁用、因此器件本身无法在这些引脚上保持电压。 当 nSLEEP 为低电平时、输出引脚上的唯一电流是输出引脚上连接至 GND 的灌电流、尽管该电流非常小。
在器件进入睡眠模式后、为什么需要在 OUTx 引脚上保持高电压、低电平或浮动电压? 也许我可以推荐另一个解决方案?
此致、
Joshua