Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM51770
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5176
主题: LM51770 中讨论的其他器件
尊敬的团队:
我正在为 LiFePO₄ 25.6V 电池 (20V–29.2V) 供电的工业 PC 设计一个 120W 直流/直流转换器。
要求:
-
输出:可选择 12V 或 24V(一次一个)
我计划在降压/升压配置中使用 LM5176、并通过使用 GPIO 更改反馈电阻器来切换输出电压。
这种方法是否正确、或者 TI 器件中是否有更简单、更可靠的解决方案?
谢谢。