Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8245-Q1
您好的团队、
我有一个关于 DRV8245P-Q1 的 SCLK 时序的快速问题。 数据表指定了 SCLK 最小周期、SCLK 最短高电平时间和 SCLK 最短低电平时间。 您能否确认 SCLK 信号是否有任何额外要求(例如,高电平时间必须大于实际 SCLK 周期的 45%)? 或者、假设只要高电平和低电平脉冲宽度超过 50ns、SCLK 时序就有效、也是正确的。
此致、