This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:对 VM 和 VREF 的上电序列有任何要求?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641576/drv8323-any-requirements-for-power-on-sequence-for-vm-and-vref

器件型号: DRV8323

尊敬的团队:

DRV8323 的 VM 和 VREF 的上电顺序是否有任何要求?

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    对于这两个引脚、我们不需要电源时序控制。

    只需在进行 PWM 处理之前确保 VM 启动、然后 VREF 可用且稳定。

    谢谢您、

    Joseph