This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:由 H 桥驱动的蜂鸣器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV8231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641800/drv8231a-buzzer-driven-by-h-bridge

器件型号: DRV8231A
主题: DRV8231 中讨论的其他器件

您好、

我们的客户正在考虑使用 H 桥驱动蜂鸣器来增加声压。
我们根据以下要求选择了 DRV8231A。 这是否可以接受?

 蜂鸣器电压:低于 10V 至 24V
 负载电容:0.16uF
 串联负载电阻:200 欧姆
 驱动电流:200mA 峰值
 开关速度:1K~4kHz
 驱动波形:PWM

尽管这不是典型的用例、因为负载不是直流电机、但我们认为相对较大的串联电阻和足够的电流裕度使我们能够满足电流限制和消隐时间要求。

TI 的意见如何?
请提供任何建议。

此外、客户优先考虑尺寸和成本、因此选择了 DRV8321A。 如果有任何其他合适的产品、请告知我们。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    是的、我同意您的意见、尽管这不是典型用例、但它似乎在器件的规格范围内、不应引起任何问题。  

    是否需要电流检测? 如果不需要集成电流检测功能、则 DRV8231 可能是更好的选择。

    DRV8231 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    感谢您的支持。
    我们还将向客户推荐 DRV8231。

    此致、
    Hiroshi