This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:智能调优不适用于电机

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641941/mcf8329a-smart-tune-will-not-work-for-the-motor

器件型号: MCF8329A

尊敬的 TI 团队

使用 EVM 8329A 时、由于 MPET_BEMF_FAULT、电机智能调优无法正常工作配置会失败。

电机应用是冷却液泵  

电机类型 PMSM

极点数量 16

定子电感 10uH

定子电阻 73m Ω

每相电流 8.2A

输入电压 12V

请告知我需要进行哪些更改才能使电机正常工作。