This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8162:计时一个脉冲 LEVELx-1 Vdslvl

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1639752/drv8162-timing-one-pulse-levelx-1-vdslvl

器件型号: DRV8162

尊敬的支持团队! 我目前正在研究几款 DRV8162 驱动器 IC 的设计。 由于我需要导通 0.15V 的 VDSLVL、因此我没有看到有关如何正确导通此参数的详细过程、因为时序图不提供有关以下方面的时序限制:正确上电后何时通过去耦二极管在指定的输入引脚上施加此脉冲。 在施加长度约为 10ns 的 3V3 脉冲后、我确实会获得持续时间约为 317ns 的第二个脉冲。 这是一种确认吗? 当 IC 通过电阻器和电流源进行设置编程时、我看不到指定的建立时间窗口。 我看不出上电后启动时间计数的触发条件是什么。 Thx 更多的细节,BR Gernot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、10 μ s、当然是 317 μ s!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gernot:

    感谢您的联系。 我假设您正在讨论 VDS 级别的 LEVELx-0 和 LEVELx-1 模式。  

    要进入 LEVELx-1、您只需在 VDSLVL 引脚上施加持续时间大于 4us 最小检测要求的脉冲。

    我会进行编程、以便使用 8us 脉冲对 VDSLVL 引脚进行脉冲控制。  

    如果在 nfault 变为高电平后等待~1ms、器件应准备好接收输入。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的约瑟夫!

    感谢您提供更详细的信息、我会将这些信息集成到我们电机驱动器的下一个硬件版本中。 在数据表中指定时序以及是否有来自 IC 的某种反馈或确认来确保成功开启相应的  LEVELx-1(而不是基本的 LEVELx-0)真的很有帮助。 BR Gernot