This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:需要 MCF8316A 的帮助

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MOTORSTUDIO, MCF8316D, MCT8316A-Q1, MCT8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1636249/mcf8316aevm-need-help-for-mcf8316a

器件型号: MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件: MCF8316D、MCF8316A 、MOTORSTUDIO、 MCT8316AMCT8316AEVM

我已订购用于 BLDC 的 MCF8316AVEM。 使用 MCF8316 GUI 将电路板连接到 PC 以调试用于控制电机的参数、我了解以下问题:

MPET 无法运行  

2.电机无法以低转速 (150rpm) 运行

3. Motor Studio 可与 AVEM 配合使用

需要您的支持帮助。  

这是来自中国。