This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:驱动程序出现奇怪的行为

Guru**** 2928400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1638981/drv8305-strange-behavior-of-driver

器件型号: DRV8305

此问题在 PDF 文件中进行了描述。issue.pdf 的说明 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否确认了您的 SPI 寄存器写入功能正常、可将器件置于正确的模式?

    该器件已投入生产已有很长一段时间、并且所有 PWM 模式均已通过全面验证、确保正常工作。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用此申请号 E2E1641234 继续此问题。 我认为它们是相互关联的。 现在电机正在旋转。 但 SHx 中会有一些意外的电压。 没有连接到驱动器之前、 也许这就是为什么它显示出意外的电压。 该器件处于 6 PWM 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我们可以继续处理另一个线程。 关闭这个。