This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:未提供 VM 时为 VM 重新供电

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1643393/drv8844-repowering-of-vm-when-not-supplied

器件型号: DRV8844

您好:

在我们的设计中、VM 不是在电路板上电时供电、而是逻辑侧供电。

在这种情况下、似乎通过 nRESET 或 EN/IN 引脚对 VM 重新供电、我们观察到 VM 上大约为 2.7V、由该电源轨上的 DRV8844 引入。

我在数据表中没有看到与之相关的任何内容、或者我们所做的原理图存在问题。

你有什么解释吗?

谢谢您、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、这个问题来自设计的另一个阶段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。  

    此致

    Mojtaba.