This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:MPET 测量精度和公式

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642896/mcf8316c-q1-mpet-measurement-accuracy-and-formulas

器件型号: MCF8316C-Q1

你好。 我正在使用 MCF8316C 来驱动 BLDC 电机、其数据表中具有以下值:  

  • q 方向上的电感= 149853mH
  • d 方向电感= 131371mH
  • EMF 常数 KE = 7、29mVrms/rpm  
  • 电阻= 1.274 Ω

运行 MPET 后、我会获得以下结果:  

  • d 方向电感= 1、1mH
  • EMF 常数 KE = 40mV/Hz  
  • 电阻= 1.45 欧姆

我想知道如何获得这些值?  

  • 如何计算电感
  • 转换是如何进行的(我很伤心,正确的 BEMF 常数会是多少 400 MV/Hz 无 40 )  
  • 这些措施的准确性是什么?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    MPET 测量方法
    • 电流‑脉冲技术:
      MPET 注入电流脉冲并测量上升‑时间和下降‑时间。 根据这些瞬变、估算了电机的电阻 (R) 和电感 (L)。
    • Ke 计算:
        KE =(峰中心)/频率* sqrt (3)
    • 精度注意事项:
      测量的精度取决于电流脉冲的振幅和反‑电动势 (BEMF) 的采样速度。
    • 容差:
      对于 MCF 器件、 导出的参数具有±10%的误差裕度是可以接受的。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.