This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:如何计算 DRV8703-Q1 的功耗或最大功耗?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641701/drv8703-q1-how-to-calculate-the-power-consume-or-the-maxium-power-consume-of-drv8703-q1-please

器件型号: DRV8703-Q1

大家好

 

如何计算 DRV8703-Q1 的功耗或最大功耗?

 

CPH 和 CPL 之间的自举电容值是多少?

 

此致

庄弘毅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    DRV8706Q1 数据表是 DRV8703Q1 的系列器件、它介绍了如何计算 Ploss。 我们可以使用相同的公式。  

    最终、Ploss 取决于外部 FET 的 Qg 和 PWM 频率、但 8706/8703 的差异是无效的。  

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、新也

    CPH 和 CPL 之间的自举电容值是多少? 有什么理论吗?

    此致

    庄弘毅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRV8703Q1 没有自动加载 (bootstrap) 电路。 CPH/CPL 用于电荷泵。 请参阅数据表第 5 页。

    此致

    Shinya