This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8263-Q1:请推荐使用直流电机驱动器

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1, DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642967/drv8263-q1-please-suggest-dc-motor-driver

器件型号: DRV8263-Q1
Thread 中讨论的其他器件: DRV8706-Q1DRV8163-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找直流电机驱动器(半桥栅极驱动器)、

您能否建议将器件用作以下条件?

  1. 12V 直流电机、43A 平均电流/60A 峰值电流
  2. 48V 直流电机、11A 平均电流/15A 峰值电流

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    [引述 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642967/drv8263-q1-please-suggest-dc-motor-driver

    您能否建议将器件用作以下条件?

    1. 12V 直流电机、43A 平均电流/60A 峰值电流
    [/报价]

    对于这种电流消耗水平、集成电机驱动器不可用。 我们建议使用具有外部 MOSFET 的 DRV8706-Q1 栅极驱动器。

    [报价 userid=“464516" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642967/drv8263-q1-please-suggest-dc-motor-driver ]48V 直流电机、11A 平均电流/15A 峰值电流

    DRV8163-Q1 半桥集成式驱动器可能非常适合此要求。 谢谢你。

    此致、Murugavel