This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:DRV8220:PWM 控制模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1640201/drv8220-drv8220-pwm-control-mode

器件型号: DRV8220

在 DRV8220 数据表中、它显示了与输入相关的所有可能状态的逻辑表。 image.png

我有一个用于控制的直流电机。 对于 PWM 控制、我想一个输入 (IN1 或 IN2) 必须处于“0"(“(低(低电平)、另一个输入必须是 PWM 的函数。 因此、当 PWM 处于高电平时、电机会反向/正向(取决于 INx)、当 PWM 处于低电平时、电机会“滑行“。 但在数据表中、有一张 PWM 控制图片、其中 PWM 处于 IN1 和 IN2=1、使电机在高电平 PWM 中断。 正确吗? 这应该是正确的控制吗? “滑行“和“制动“的功能是什么?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    命名有点令人困惑、但滑行和制动模式仅指 PWM 关断期间电流再循环期间的不同衰减模式。 有关更多详细信息、请参阅以下链接:

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢你的帮助。

    我检查了链接、但我没有回答我的问题、或者、至少我不理解。

    我想知道在哪种状态下、没有 PWM 的输入必须以正确的方式控制电机(因为另一种是 PWM、因此在每个周期中其状态为“0"和“和“1")“)。 我的意思是:

    选项 1(滑行/前进):

    - IN1 = PWM (0/1)

    - IN2 = 0

    选项 2(制动/前进):

    - IN1 = 1

    - IN2 = PWM (0/1)

    我看到电机电流消耗有很大差异、因此我认为采用适当的控制非常重要。

    此致、

    Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramon:

    这取决于应用、但通常建议在正向和制动状态之间驱动。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的。

    那么、在哪种应用中、建议在正向和制动状态之间进行驱动?

    前进和滑行状态之间有什么区别?

    我在这个应用中有一个直流电机通过移动风门来改变通风设备中的空气通路。

    谢谢。

    此致、

    Ramon