This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:低于 2.7V 时、DRV8231A 睡眠模式静态电流可能出现问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1641613/drv8231a-possible-drv8231a-sleep-mode-quiescent-current-issue-below-2-7v

器件型号: DRV8231A

您好:

我们在电池供电应用中使用 DRV8231A 来驱动螺线管。 在我们的设计中、睡眠模式静态电流很关键、必须保持在数据表中指定的 1µA 以下。

不过、我们观察到一种情况、即器件在低 VM 电压下运行后似乎卡在较高电流状态。

此问题可重现如下:

  1. VM 电源电压低于约 2.7V
  2. 在 IN1 或 IN2 上施加逻辑高电平以激活 OUT1 或 OUT2。
  3. 然后通过设置以下各项进入 SLEEP 模式:
    • IN1 = 0V
    • IN2 = 0V
    • Vref = 0V

在此序列之后、器件会在大约 100µA 和 300µA 之间汲取电流、而不是预期的 1µA Sleep Current。

我们发现、器件可以通过以下方式返回到正常的低电流睡眠状态:

  1. 将 VM 升高到大约 2.9V 以上
  2. 再次在 IN1 或 IN2 上施加逻辑高电平
  3. 将 VREF 设置为 3.3V

此后、睡眠电流恢复到 1µA 以下。

我们知道正常运行的额定工作电压范围从 4.5V 开始。但是、即使低于建议的工作电压范围、我们也不会期望器件在进入睡眠模式后保持锁存在 100–300µA 电流状态。

您能否调查是否预计会出现此行为、或者这是否可能表明设备存在问题或在低 VM 电压下存在未记录的行为?

如果您需要原理图、波形或详细的测试设置等其他信息、敬请告知。

此致、

Pavol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavol:

    感谢您的提问。 请允许我有时间回顾一下、我会在一天或两天内回复您。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavol:

    这似乎不是 器件中的缺陷、而是一种 未表征的边沿情况、在这种情况 下、当在 sub-UVLO 电压下从有源状态转换时、内部电路无法完全进入睡眠模式。

    当器件进入 UVLO 时、 “器件中的所有电路都被禁用、输出 FET 被禁用、所有内部逻辑被复位“。  当 VM 处于或接近 UVLO 阈值 (~2.7V) 时、您正在激活输出(IN1/IN2 =高电平)。 在此电压下、电荷泵和内部电路无法正常工作、该器件需在 4.5V 至 33V 的电压下工作。 内部逻辑可能会在不完全初始化的情况下部分激活、然后当您命令进入睡眠模式 (IN1 = IN2 = 0) 时、器件无法执行到< 1µA 睡眠状态的干净转换。 部分内部电路(可能是偏置电路或电荷泵)可能会保持部分激活状态、导致电流消耗~100–300µA。 器件必须高于 UVLO 阈值才能完全初始化内部逻辑、此时器件应该能够干净地转换到睡眠模式。  

    此致、

    David