This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:nFault 错误问题。

Guru**** 2932130 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642348/drv8350-nfault-error-issue

器件型号: DRV8350

尊敬的团队:

用户 DRV8350、未配置 SPI、使用默认值。 未连接电机。 当 DRV8350 接收到 PWM 信号 nFault 时、会报告错误。

image.png

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    能否探测 GHx 信号? 我假设 IDRIVE 设置可能对 MOSFET 来说过高、从而导致发生一些故障。

    您能否尝试增加 Rg(栅极电阻器)值并看看是否仍然出现该行为?

    谢谢、

    Joseph