Other Parts Discussed in Thread: DRV8962VEVM, DRV8462, DRV8462EVM
器件型号: DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8462、 DRV8462EVM
大家好!
DRV8962DDVR 或 DRV8962VEVM 的可用电源输出是多少?
例如、是否可以在 65V 和 10A 下工作?
运行的实际功率限制是多少?
我知道这取决于散热措施、但如果您能告诉我、例如、使用某些散热措施可以实现多大的功率输出、这会很有帮助。
此致、
Ishiwata