This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:器件参数

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1643199/drv2700-part-parameters

部件号: DRV2700

它可能关心的对象、

我正在评估如何使用 DRV2700 来驱动高压压电负载、因此需要帮助了解以下内容:

  1. 正弦驱动信号的最大频率是多少?
  2. 105V 输出电压可支持的最大负载电流升压是多少

感谢您的帮助和支持。

布兰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DRV2700 的最大输出频率为 20kHz。DRV2700 采用集成式 105V 升压转换器。 最大升压电流受外部电阻 R_ext 和电感器饱和电流的限制。  要实现 105V 电压、高效的设计应使用较小的 Rext、以实现更高的电流限制、但在高频率下将总负载电流限制为几毫安。  升压器无法同时在全电压下维持大电流、高频信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    这对您很有帮助