This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:VVMUV 和建议工作范围

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1643439/drv8245-q1-vvmuv-and-recommended-operating-range

器件型号: DRV8245-Q1

您好的团队、

它看起来是 VVMUV、建议的运行 VM 范围最小值在 4.5V 时重叠。  

如果 VM 恰好为 4.5V、则可以检测 VM 欠压并禁用 OUT 引脚吗?

您能否告知我应该如何解读此规范?

如果器件 OUT 引脚可能在 VM=4.5V 时变为 Hi-Z、  

您能给我一个欠压检测阈值的分布曲线吗?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。  

    VMUV 最大值规格限制为 4.5V。 (和 4.2V 典型值)。 因此、如果 VM 仅仅是 4.5000000V、则由于实际的裕度、不应激活 VMUV。 例如、VM=4.4999999V 将没有 VMUV。

    无法在公共 E2E 上共享更多详细数据。  

    此致

    Shinya