This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:外部控制烧毁 DRV2700DEVM

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1642195/drv2700evm-external-control-burns-drv2700devm

器件型号: DRV2700EVM
主题中讨论的其他部件: DRV2700、、

我正在测试 DRV2700、以便驱动一个使用~50nF 的大型压电体。  我需要它嗡嗡声一段时间、毫秒到秒。

我已将 DRV2700EVM 配置为外部输入。

  • JP2 关闭
  • JP3、JP4 断开
  • JP7、JP8、JP9 -> PU
  • JP10、JP11 -> VIN
  • JP5、JP6 断开
  • JP12 关闭
  • Arduino 使用 Sqaure Wave 驾驶 AIN、1100Hz、~900ms

当我运行它时、压电阻按照预期进行 buzed。  好的。  晚餐关门了  关闭所有电源。  当我回来通电时、电路板短路了。  比如它在操作之前发生的情况、或者我启动时发生的情况。

我找不到任何原因。 我以为这是一个错误。  也许是一根电线在不该漂移的地方。

我买了第二块板,并实施了一些保障措施,包括在艾因的盖子。  场景完全以相同的方式展开。  我现在有两块死板。  通过 JP2 与 GND 之间的~0 电阻进行验证。

我是否应该使用 DRV2700EVM-HV500?  它只是拉动太多功率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    由于劳动节长假、我们的专家将在 5 月 6 日之前的下一个工作日向您提供反馈。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说明和 ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 500;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" underline="" 1px="" rgb(26,="" 13,="" 171);="" border-bottom:="" 0px="" none="" 171);"="">DRV2700EVM 的行为、问题可能是 50nF 压电负载加上 1100Hz 频率和~900ms 驱动时间、导致芯片超过其最大功耗(热过载) 或产生浪涌电流、从而损坏输出级。  您提到了电路板接地短路(JP2 至 GND 之间的电阻为~0 进行了验证)。 这强烈表明全差分放大器中的内部高侧或低侧 FET 由于热失控而短路。",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" none="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" none="" rgb(10,="" 10,="" 10);"="">在~1100Hz 下、50nF 负载需要大量电流(功率= f*C*V^2)。 如果升压转换器无法满足要求、或者占空比过高、则内部功率二极管或放大器级将失效。 

    是的、您应强烈考虑使用 DRV2700EVM-HV500。为什么:标准 DRV2700EVM 是升压转换器(最大 100-200Vpp)。 HV500 在反激式配置中使用 DRV2700、旨在为较大的容性负载提供更好的电源处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已订购 HV500 电路板并将对其进行测试。  单独的问题 — 对于负载刚好高于容量的情况,是否可以/建议并联配置 2 个或更多 DRV2700?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ",="" roboto,="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 16px;="" font-weight:="" 400;="" margin:="" 0px;="" text-decoration:="" none;="" border-bottom:="" 0px="" rgb(10,="" 10,="" 10);"=""> 通常不建议并联配置多个 DRV2700 器件以处理略高于容量的负载、这 对于直接增加输出电流来说可能是不可行的。 DRV2700 的集成式升压转换器和差分放大器设计为一种单芯片解决方案、如果在没有精确负载共享的情况下并联它们、则可能会因元件容差和电流共享不均而导致热关断或损坏