This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:芯片是否可以保持 24A 电流的时间达到 400us

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1644624/drv8245-q1-whether-the-chip-can-hold-24a-current-for-400us

器件型号: DRV8245-Q1

DRV8245SQRXZRQ1 用于为数字欢迎灯(车身负载)供电。 负载包含一个大电容器。 开启期间的浪涌脉冲电流为 24A、持续时间为 400us、而迎宾灯的额定工作电流小于 1A

对于 DRV8245SQRXZRQ1、软件配置为 OCP_SEL = 2b00、VDS 过流保护阈值为 32~64 A、响应时间为 4.5~7.3us。
如果欢迎灯直接供电而没有 PWM 控制、是否存在任何风险? 24A 脉冲电流在导通时是否会损坏器件?

我们已完成稳态热仿真、结果如下所示。 然而、该图仅显示了基于稳态热阻(而不是瞬态热阻)的温升。 24A/400us 脉冲电流导致芯片内部的瞬时温升是否会立即损坏芯片?

image.png

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    如果欢迎灯直接供电而没有 PWM 控制、是否存在任何风险?

    没有使用 PWM 信号来控制输出的风险。 使用 PWM 时、24A 电流的峰值可能会降低、但如果不这样做、不应该出现任何问题。

    开启时、24A 脉冲电流是否会损坏器件?

    损坏的原因更可能是 VM 或 OUTx 上升到绝对最大值以上、因此请确保不会发生这种情况、这样应避免器件损坏。 如果观察到 VM 上的电压纹波、添加更多局部大容量电容应该有助于降低电压纹波的峰值。  

    24A/400us 脉冲电流导致芯片内的瞬时温升是否会立即损坏芯片?

    如果温度升至 TSD 阈值以上、输出将关断、以防止器件因流经 FET 的电流过高而损坏、因此不应因电流导致高温升而损坏器件。

    此致、  

    Joshua