This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:关于奇偶校验

Guru**** 2926840 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCT8329A, MCF8316D, MCF8329HS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1637188/mct8329a-regarding-parity-check

器件型号: MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCF8316D 、MCF8316A、 MCF8329HS

大家好、支持团队。

我收到了客户的以下两个问题。

  1. 寄存器具有奇偶校验位、但奇偶校验是偶校验还是奇校验?  
  2. MORTORSTUDIO 在以前的版本中没有奇偶校验、但是否在最新版本中检查了奇偶校验?

感谢您的支持。  

此致、

DH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    最终用户不需要检查奇偶校验。 这是一个内部用例、因此奇偶校验位不可编辑。 我们可以忽略奇偶校验位信息

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    我的客户知道不需要在用户端进行奇偶校验。

    他们想确认如何纯粹在器件内部进行奇偶校验。

    他们还想知道 GUI 上是否启用了奇偶校验状态。

    您不想透露详细信息吗?

    客户已与 TI 签署了 NDA、因此您可以通过电子邮件回复。

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    我明天再作答。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    您有任何更新吗?

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    GUI 中未启用奇偶校验。

    谢谢、此致、

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    奇偶校验是偶校验还是奇校验?  

    BR

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    MCT8329A 产品中未使用 PARTIL 位。 请丢弃所有寄存器 (0x80 至 0xAE) 中存在的派对位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri-san

    感谢您的信息。

    此外、我想确认以下器件:MCF8316A 和 MCF8316D

    是否禁用了两个奇偶校验?

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa San,

    MCF8329HS 和 MCF8316D/15D 器件支持 EEPROM 奇偶校验功能。 产品系列中的其他器件不支持奇偶校验。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dhinesh-san

    感谢您的信息。

    奇偶校验是偶校验还是奇校验?  

    此致、

    HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    偶校验用于奇偶校验。  

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dhinesh-san

    感谢您的支持。

    BR

    HIG