This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8220:VM 过压保护

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8235, DRV8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1644479/drv8220-over-voltage-protection-for-vm

器件型号: DRV8220
主题中讨论的其他器件: DRV8235

您好、

我想确认该器件是否具有 DRV8235 等过压保护。
在我的检查数据表中、BEMF 导致电压上升时、似乎没有保护功能。
我的理解正确吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正确、DRV8220 没有过压保护。 它仅支持过流保护、欠压锁定和热关断。



    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。
    >正确、DRV8220 没有过电压保护。
    是否有任何有关 BEMF 引起输入电压上升的外部保护电路应用手册?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    数据表提供了一些有关 BEMF 的指南。 第 10.1 节和 第 11.1 节 讨论了大容量电容器和旁路电容器、这有助于减小电压纹波。  《电机驱动器电路板布局布线最佳实践 》也提供了更多一般信息。 如果预计出现非常大的尖峰、则可能需要一个电压钳位二极管  

    如果您担心电机制动/减慢导致的反电动势、则 e2e 解决了“如何*不*损坏电机驱动系统免受过压影响“  


    此致、

    Jason