This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:对霍尔误差的响应

Guru**** 2927620 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8353R, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1643395/drv8353r-response-to-hall-error

器件型号: DRV8353R
主题: DRV8353 中讨论的其他器件

我正在分析单粒子翻转事件及其对 DRV8353R 的影响。 如果我在 1x PWM 模式下使用、如果其中一个电机霍尔效应输出始终为高电平、会发生什么情况? 我是否会出现故障而驱动器将停止运行、或者栅极驱动器打开且未报告故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    霍尔输出是否直接连接到 DRV 的输入? 霍尔输入是首先进入 MCU 还是首先进入 MCU?

    如果其中一个输入卡在高电平、那么驱动器将按照真值表所述执行操作。 由于换向顺序不再正确、电机将停止旋转。 您可能会遇到故障、具体取决于 STOP 是否足够触发 VDS 或 OCP 事件。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔信号直接传输到 DRV8353。 因此、如果其中一个霍尔信号始终卡在高电平上、但其他霍尔信号随着电机旋转而变化、则有时会出现所有 3 个霍尔信号都为高电平的情况。 如果 DRV8353 遇到这种情况、它会怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    器件将相应地执行以下操作:

    所有输入为 1 时、您将看到亮光行为。 您也可以参阅表以了解其他高低组合。

    这是我对你的问题的理解。

    谢谢、

    Joseph