This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8332-HT:关于电机的起始扭矩

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1645255/drv8332-ht-regarding-the-starting-torque-of-the-motor

器件型号: DRV8332-HT

您好团队:

IAM 使用 DRV8332HDDV 控制一个三相电机、电机由 24V 电源供电、因此将 24V 电压作为驱动器的输入、并根据 PWM、正确的相位通电、但当占空比为 10%时、电机启动没有问题、而在 10kHz 时为 90%。

一旦我将占空比从 20 和 80 增加、电机侧电机在推后旋转时出现启动问题、则需要从驱动器侧执行任何操作。并且、当电机旋转 10%和 90%时、无需任何启动推送、此时使用 PWM 开关频率 10kHz。

 

请帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能描述一下占空比增加时会发生什么情况吗?  

    该器件是否触发了故障? 可能是器件触发了过流保护。

    谢谢、

    Joseph