Other Parts Discussed in Thread: DRV81545, DRV8803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV81545
主题: DRV8803 中讨论的其他器件
您好、
在‘网站上、我看到 DRV81545 驱动器列为“ACTIVE“。 但是、我看不到该器件有任何量产产品(它未在 Mouser、Digi-Key、Farnell 等上显示)。 我想创建一种新的硬件设计、最初我想使用 DRV8803、但现在我想使用 DRV81545 控制器作为新设计的基础;但是、我需要知道它是否实际投入量产。
谢谢