This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:数据表修订版 H

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1645685/drv8412-datasheet-revision-h

器件型号: DRV8412

您好的团队、

为什么修订版 H 删除表 6-2 中的值 39-200? 电阻器使用 200k Ω 作为 OC 调节电阻、是否不建议使用该值? 如果客户继续使用它、会发生什么情况?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rayna、

    我们发现、在温度低于 0°C 时 、下限 存在非常大的误差、例如、1-2A 限值设置实际上可能会执行 0.3A 的跳闸、这可能对应用不有用。 这就是删除这些值的原因。 电阻器的最大规格仍然有效、200kΩ。 如果这对客户应用很适用、则不会出现任何问题。  

    此致、Murugavel