This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:与 RZ7899 竞争的合适器件

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8243-Q1, DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1646199/drv8242-q1-a-proper-device-to-compete-w-rz7899

器件型号: DRV8242-Q1
《Thread 中讨论的其他器件: DRV8873DRV8243-Q1

您好的团队、

请问我们是否有任何器件可以满足 nelow 要求?

  • 电源电压:12V
  • 逻辑电压:3.3V
  • 电流:>2A

竞争对手已连接。

RZ7899-MS.PDF 

谢谢!

Jayden Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我们的大多数功率解决方案均符合汽车标准、但我认为 DRV8873 与竞争器件非常匹配。 我们是否可以借助此信息进一步了解负载电流曲线、例如失速、浪涌、RMS 电流和持续时间、提出更好的建议。

    如果符合 CAN 汽车标准的器件正常、则推荐使用 DRV8242-Q1 或 DRV8243-Q1、其中 DRV8243-Q1 能够支持更高的电流。

    此致、

    Joshua